This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:器件未启动

Guru**** 3011950 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1585800/mspm0g3107-device-not-booting-up

器件型号: MSPM0G3107
Thread 中讨论的其他器件: LP-MSPM0G3507

您好、
我将 MSPM0G3107 用于我的工程、并使用定制电路板。 我只是每秒在任务中切换一次、而每一分钟我就触发 BOOTRST。  

在某些电路板中、它正常工作。 但在某些电路板中、设备在 BOOTRST 后无法启动。
需要重新启动电源才能使其再次工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 M0 触发 BOORST 时、请尝试监测 Vcc、Vcore、复位信号。

    并比较正常和异常器件的波形、首先尝试在硬件级别找到任何差异。

    此外、请使用相同的软件在 LP-MSPM0G3507 上进行测试。