This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:ICSS:Max 编码器实现

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1588060/am2612-icss-max-encoder-implementation

器件型号: AM2612

您好、
客户希望运行 2 个电机、并询问他是否可以在一个 AM2612 上简单地实施和运行 2 个 Hiperface DSL 或 2 个 Endat 3。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在一个 AM2612 上简单地运行 2 个 Hiperface DSL 或 2 个 Endat 3。

    是的、这将通过使用编码器 ICSS 的 2 个 PRU 来实现。 此处假设使用 AM2612 的 HW SDFM 或片上 SAR ADC 来完成电流检测