This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1117:UART 分数波特率时钟生成

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1587502/mspm0l1117-uart-fractional-baud-rate-clock-generation

器件型号: MSPM0L1117

您好:

分数波特率时钟是如何生成的? 在 MSP430 TRM 中、它们描述了如何使用调制器来生成分数时钟、但 MSPM0 没有描述此处是否发生了这种情况。

或者、UART 外设是否每隔一段时间插入 1 个 UARTCLK 以获得“平均“正确的频率?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430 和 MSPM0 波特率生成之间存在差异。

    以下是来自第三方的反馈:

    The bit rate generator on the MSP430 is quite different. The modulation pattern is fixed and restarts with each start bit.

    对于 MSPM0:请参阅 TRM:UART 第 23.2.3.4 节“波特率生成“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    给我重点说明一下、这里实际描述了分数波特率生成的工作原理。  

    我看到的就是、您可以设置 1 到 64 的分数波特率分频值。 本文并未描述如何生成该信号或小数位的时序图。

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Munan Xu 

    TRM 没有提供这些详细信息。“

    这是客户所需的信息吗?

    如果是、请尝试离线联系我并提供详细信息。