This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:在简单添加外设时、SysConfig 错误"构造#39;Contextify Script'&quot

Guru**** 3006630 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1579220/am2612-sysconfig-error-failed-to-construct-contextify-script-on-simple-add-of-peripheral

器件型号: AM2612
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

创建一个简单的 SysConfig 项目、然后将其读回会出现错误“无法构造'ContextifyScript':const 声明中缺少初始化程序“。  这与适用于 AM261x 10.02.00 的 SYSCONFIG 1.25.0+4268 和 MCU+ SDK 一起使用。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、  

    可以附加 SysConfig 文件吗? 我相信我知道您的问题是什么、但我想直接在文件中向您展示如何修复它。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、Somehow、我错过了您的帖子。  我发现 syscfg 生成错误的代码、即  

    const PRU-ICSS01                 = scripting.addPeripheral("PRU-ICSS0");

    I fixed it by hand editing the .syscfg file.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、

    是的 — 这就是问题所在。 很高兴您自己找到了它。 这是 SysConfig 中的已知错误。

    关闭此主题、

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在的问题是、何时会解决这个问题?  SysConfig 不应生成错误输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次使用 SysConfig 进行更改并保存时、都会重新生成错误代码。  那么我必须手动编辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、

    我知道这是 SysConfig 中的一个令人沮丧的错误、将在更高版本的工具中修复。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否介绍一下早期版本的 SysConfig、让它不会出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、

    请尝试使用 SysConfig 1.23。

    请注意、最新版本的 CCS 和旧版的 SysConfig 可能不兼容。 建议始终使用所有软件工具的最新版本。

    此致、

    Brennan