This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:HSM

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1587648/am263p4-hsm

器件型号: AM263P4

您好、

它们之间的区别是什么

HSM_M4_ROM、  HSM_M4_SEC_ROM、  HSM_M4_RAM 和  

HSM_ROM、       HSM_SEC_ROM、       HSM_RAM  

 

此致、

基斯 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geeths K:

    这些存储器区域名称之间的区别主要涉及透视图和寻址、而不是物理存储器:

    HSM_M4_ROM、HSM_M4_SEC_ROM 和 HSM_M4_RAM 指从 HSM 本身内部访问的存储器区域、而 HSM_ROM、HSM_SEC_ROM 和 HSM_RAM 指的是完全相同的物理存储器区域、但从 MSS 角度访问的存储器区域。

    澄清:
    - HSM_ROM 和 HSM_M4_ROM 指的是相同的物理“公共 ROM“(ROM 的分区 0)
    - HSM_M4_ROM:地址范围为 0x00000000 到 0x0000BFFC(HSM 内部视图)
    - HSM_ROM:地址范围 0x20000000 到 0x2000BFFC(MSS 外部视图)

    -同样, HSM_SEC_ROM 和 HSM_M4_SEC_ROM 指的是同一个物理安全 ROM 区域,只需通过不同的地址空间访问,具体取决于哪个处理器正在访问该区域。

    - HSM_RAM 和 HSM_M4_RAM 在 HSM 内的 RAM 区域遵循相同的模式。

    区域名称中的内缀“M4"(“(例如(例如 HSM_ROM→HSM_M4_ROM)从 HSM 的角度指示存储器的逻辑视图、而没有“M4"的“的版本则表示这些相同的存储器区域如何显示在 MSS 地址映射中。

    希望这有助于阐明命名约定。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

     还可以解释 HSM_ROM、HSM_SEC_ROM(安全 ROM)之间的区别吗?

    谢谢您、

    Geetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    HSM_ROM 和 HSM_SEC_ROM 的区别基于它们的功能分区:

    HSM_ROM(公共 ROM — 分区 0):
    -大小:48 KB
    -地址范围:0x20000000 至 0x2000BFFC(来自 MSS 视图)或 0x00000000 至 0x0000BFFC(来自 HSM M4 视图)
    -目的:包含标准 SoC 启动配置,如 PLL 配置、Pinmux 设置和通用启动序列
    工程
    -进入:一般可在正常操作期间进入

    HSM_SEC_ROM(安全 ROM — 分区 1):
    -大小:48 KB
    -地址范围:0x20010000 至 0x2001BFFC(从 MSS 视图)或 0x00010000 至 0x0001BFFC(从 HSM M4 视图)
    -目的:包含安全功能,包括身份验证例程、安全服务和安全启动代码
    -访问:受访问控制机制的保护。

    总 ROM:96KB (48KB 公共 ROM + 48KB 安全 ROM)

    两个 ROM 都提供 ECC 保护并以 200MHz 模式运行。 安全 ROM 在安全启动操作中发挥着关键作用、包括
    使用 RSA 和 AES 算法进行身份验证。

    此致、