This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:CANopen FD 栈和 Cyphal 栈

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1587759/am263p4-canopen-fd-stack-and-cyphal-stack

器件型号: AM263P4

  • 您是否有任何支持 CANopen FD 协议栈的 SDK 或应用手册?
  • 您是否有任何支持 Cyphal 栈的 SDK 或应用手册?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    到目前为止、我们不支持 CANopen FD 协议栈或 Cyphal 协议栈。

    您能帮助我了解它的确切应用或用法吗、我想了解我们现有的 CAN FD 驱动程序和以太网驱动程序是否满足这些栈提供的功能。

    我相信、在集成这些堆栈后、我们仍然会在一个较低的层面将对 CAN 和以太网的需求连到我们的低级驱动程序中、那么为什么不直接使用它们呢? 堆栈一定可以集成并能在器件上工作、但客户可能需要付出一定的努力。 我将离线联系您进一步讨论。

    此致、
    Shaunak