This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:RS RS-485 时序规格

Guru**** 2932880 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1587087/am2634-q1-rs-485-timing-spec

器件型号: AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件: AM2634

MCU:AM2634/RS485 收发器:ISO1500DBQR

任何波形或时序规格都需要在数据表或技术手册中进行测量,我们可以参考吗? RS485.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们 在数据表中捕获了 UART 时序条件。 请参阅。
    如果需要更多信息、请告知我们!

    此致、

    Kantha Rao Bora   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供文档(文件)名称和部分、谢谢。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否包括来自收发器左右两侧的信号? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    这是您可以参考的文档: AM263x 具有实时控制功能的 SitaraTm 微控制器数据表(修订版 E)

    本节: 6.11.5.16 通用异步接收器/发送器 (UART)

    给出 UART 时序要求、下面是 AM2634 器件的哪一部分:

    在图中、我们的器件 AM2634 之外的 RS 收发器。 TRM/数据表中没有任何讨论这一点的部分。
    您可以将 RS RS-485 收发器(数据表/TRM)与 AM2634 一起使用、可能包含该信息。

    请告诉我是否需要更多关于这方面的信息。

    此致、

    Kantha Rao Bora