This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:如何在 SysConfig 中设置 COMPx_IN3+

Guru**** 3008320 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1587091/mspm0g1505-how-to-set-compx_in3-in-sysconfig

部件号: MSPM0G1507
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507、

尊敬的专家:

我从 原始线程 中了解到存在问题。 作为替代解决方案、以下方法是否正确?

  1. 导入“empty_lp_mspm0g3507_nortos_ticlang"</s>“
  2. 在.syscfg 中将器件切换至 MSPM01507、VQFN-24
  3. 添加 COMP0 和 COMP1、并为每个选项选择“INPUT 正 ENABLE“
  4. 为 COMP0 选择“IN0+“、为 COMP1 选择“DAC_OUT(12 位)“
  5. 由于 DAC12 导致错误、请取消选中“Enable DAC“并选中“Enable DAC Output“

在 MSPM0G1507 的 VQFN-24 封装中、COMP1 的正输入仅为 IN3+。 DAC12 在内部连接、因此作出该选择。
我附加了正在使用的.syscfg。

e2e.ti.com/.../STR_5F00_empty.syscfg.txt

此致、
O、H