This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:SDK 功能缺失

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1584380/am2431-sdk-missing-features

器件型号: AM2431

在当前的 AM243x SDK 版本中、一些功能缺失、我试图理解这些功能是计划用于未来的 SDK 版本、还是 AM2431 MCU 无法使用这些功能。

如果正在计划这些版本、那么您能否说明这些版本何时可用的预期发行时间表:

  1. 本机以太网引导支持模式 (BOOTP)
  2. XIP 模式下的安全启动

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prasanna ,

    已知的勘误表不支持以太网引导。
    与从 MSRAM 或 DDR 运行相比、XIP 模式的性能确实会降低。
    目前没有计划在 MCU+ SDK 中支持这些功能。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    感谢您的回答。 只是为了确认您所说的内容 、AM431 器件始终不支持基于以太网的引导、并且 TI 不计划为此器件发布 XIP 模式安全启动功能。  

    在以下链接中找到此片段:

    software-dl.ti.com/.../SECURE_BOOT.html

    谢谢、

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Prasanna、

    是、 目前没有计划在 MCU+ SDK 中支持这些功能。

    您的最终产品是什么?

    为什么要使用 XIP 引导模式?

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    让我澄清一下我的问题:我不想对 SBL 执行 XIP 启动。

    安全启动是指 RBL 和 SBL。 我认为该 EVM 已经实施并可用于该 EVM。   

    由于存储器限制、我的固件应用映像目标是在 XIP 中运行。 必须对 FW 应用映像进行身份验证和解加密。

    我正在尝试了解此功能何时可用。  

    谢谢、

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    您是否希望将 FOTA 类型的应用程序与 XIP 模式配合使用?

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    没有、我们可以开发 FOTA 功能、并且基本固件更新应用程序已经在 EVM 上运行。 我对 OTFA 感兴趣、我确实在 XIP 部分中看到了对 OTFA 的引用。  

    software-dl.ti.com/.../BOOTFLOW_XIP.html

    由于我现在使用的是 HS.EVM 映像、本节指出这是面向 HS.SE 器件的、因此是否可以在 FS 上测试和验证此方法? 是否可以在出现故障时回滚到 FS 设备配置?

    谢谢、

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    不能在 HS-OTFA 器件上进行此 FS 测试。

    您只需要 HS-SE 器件  发射标准
    不过 、您可以将设备从 HS-SE 更 FS 改为 HS-SE、但一旦设备处于 HS-SE 状态、我们就无法回滚到 HS-SE FS 设备。
    响应  控制器  提升  一个新的线程  所以  专家将指导您正确将 FS 器件转换为   HS-SE 器件。

    此致、

    Anil.