This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2:有关针对功能安全的 AM263P2 认证的问题

Guru**** 3010160 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1585600/am263p2-question-about-am263p2-certification-for-functional-safety

器件型号: AM263P2

您好~~

我有文档表明此产品 (AM263P2) 已通过 TI 网站中的 TUV SUD 认证。 请确认是否还包含以下规格。

目的:本产品计划用于铁路联锁系统的开发,需要 SIL3 的合规性。
铁路认证规范:EN 50129 和 IEC 62425

目前、该 CPU 似乎大多符合 TI 已认证的 IEC 61508/ISO 26262 规范。 不过、

1. 我想确认是否还包括 EN 50129 和 IEC 62425。

2.我想请求一份兼容性报告。

 

请参阅 TI 文档中的认证

1、产品:安全控制器

C E R T I F I C A T E 编号 z10 088989 0049 修订版 00

参数:系统可满足 ASIL D/SC 3 级要求

硬件完整性高达 ASIL D/SIL 3 级

型号:  

AM263P4ASOKFZCZRQ1 AM263P4ACOMFZCZR

AM263P4ASONFZCZRQ1 AM263P4ACOLFZCZR

AM263P4ACONFZCZRQ1  AM263P2ACOLFZCZR

AM263P4ACOKFZCZRQ1

AM263P2ASPDFZCZRQ1

 

根据进行测试:

IEC 61508-1:2010

IEC 61508-2:2010

ISO 26262-2:2018

ISO 26262-5:2018

ISO 26262-7:2018

ISO 26262-8:2018

ISO 26262-9:2018

 

谢谢你

Jongho Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在内部检查、请预计 11 月 12 日之前会收到回复

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jongho Park,

    EN 50129/IEC 62425 主要是 A 系统安全 标准。 IEC 62425 所需的工作产品、例如 PHA。 鉴于器件 (MCU) 是作为 SEooC 开发的、因此最好在系统级分析 FMECA、HAZOP 和 FTA。  质量管理证据、安全管理证据、技术和功能证据报告(证明符合 IEC 62425 的关键要求)也是基于 IEC 61508/ISO26262 的 FS 评估的 WPS。 因此、可以利用符合这两个标准的证据。 希望这有所帮助。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。