This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:有关工业通信 SDK 中的 CiA402 错误代码检测的查询

Guru**** 3016440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1586084/am2434-inquiry-regarding-cia402-error-code-detection-in-industrial-communication-sdk

器件型号: AM2434

有关工业通信 SDK 的问题:

头文件ecSlvApiDef_CiA402.h包含大约 160 个 CiA402 错误代码定义。
其中、SDK 实际上可以检测到哪些错误代码、在什么情况下?

我需要此信息来确定我应该自行实施哪些错误代码。
我已确认0x7500: ERROR_COMMUNICATION可以检测到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimodome Ryo、

    CiA402 错误代码列在头文件  ecSlvApi Def_CiA402.h 中、stack 仅实现了 错误代码错误通信、用户负责根据其要求在电机控制应用中实施其余的错误代码。  

    此致、