This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2:有关 AM243P2 温度传感器的问题

Guru**** 3008420 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1585548/am263p2-question-about-am243p2-temperature-sensors

器件型号: AM263P2

您好~~

 

有关 AM243P2 温度传感器的问题  

1.里面有多少个温度传感器?
TRM 文档介绍了四个方面。
TSENSE_CFG_SENSOR_SEL
bit3:temp_sensor3
bit2:temp_sensor2
bit1:temp_sensor1
bit0:temp_sensor0
2.请说明每个传感器的用途和位置。
3.连接附加温度传感器检查 CPU 外的其他器件时、是否可以使用 ADC 引脚进行中断操作?
如果只需要将特定的 ADC 引脚用作中断引脚、请提供引脚编号。

谢谢你

Jongho Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jongho:

    您能帮助我了解这里有问题的器件吗? 我在标题中看到了“AM263Px"和“和“AM243x"。“。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉写下处理器名称。

    我正在查看 AM263P2 处理器。

    您是否可以检查此处理器的温度传感器?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jongho:

    1. AM263Px 内部总共有 4 个传感器  
      1. temp_sensor0:放置在热点附近、CTAT(与绝对温度互补)类型
      2. temp_sensor1: 放置在热点附近、CTAT 类型
      3. temp_sensor2:放置在非热点位置。 CTAT 类型
      4. TEMP_SENOR3: 放置在非热点位置(此传感器仅用于内部测试)、PTAT(与绝对温度成正比)类型
    2. 要测量微控制器的温度、 建议使用 temp_sensor0 和 temp_sensor1、因为它们放置在热点位置附近。
    3. 是的、您可以使用 ADC 后处理块 (PPB) 从而根据某个阈值生成中断。 您可以使用 ADC 读取温度传感器数据、如果读数高于或低于特定的预定义阈值、它可以产生中断。
    4. 您可以使用任何 ADC 引脚来实现此目的; ADC PPB 需要相应地配置块。  

    谢谢、
    Nikhil