This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3506-Q1:MSPM0G3506-Q1 的内部比较器问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3506-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1585961/mspm0g3506-q1-the-internal-comparator-issue-for-mspm0g3506-q1

器件 型号:MSPM0G3506-Q1

您好、

 我们在工程中使用 MSPM0G3506-Q1。现在、我们在现场测试期间发现、当 CPU 的内部比较器设置为数据接收(如随附图所示)时、比较器的负输入和输出引脚如所示、正输入由软件设置为 2.5V 的内部基准电平。

 此时、比较器在数据的上升沿输出多个宽度为 4-5us 的干扰脉冲、在下降沿输出一个宽度为 4-5us 的干扰脉冲、这使得通信无法进行;如果不修改外设电路、更改 MCU 设置只会将比较器输出设置为反向。

 此时、来自上升沿和下降沿的干扰脉冲消失、可以建立通信;但如果只有比较器输出设置为反向、并且内部正负输入端子的外部接线保持不变、则比较器接线理论上是正反馈、输出是不稳定状态。

 比较器正负输入和输出的连接方法不正确。 仅将比较器输出设置为反向时、如何了解电路的接线方法? 此处的电路图是否仍然正确? 谢谢!  

TI_REF_RX_Wang.pdf 

f013717f375aaab28e8b16fc1272d229.jpg

885c32554d9dccaa603bb1b699de7085.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请仔细查看上述问题并提供您的评论、谢谢。