This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:MSPM0G3507 上的 COMP 模块是否需要 VREF?

Guru**** 3006580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1588537/mspm0g3507-q1-comp-module-on-the-mspm0g3507-required-vref

器件型号: MSPM0G3507-Q1
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507

你(们)好

我在低功耗模式 (STANDBY1) 下使用 MSPM0G3507 器件上的比较器 (COMP) 模块来比较两个外部电压、输出在 COMP_OUT 引脚上驱动。

对于此用例、我是否需要启用内部或外部基准电压

(参考:dev.ti.com/.../node?


或者,我可以完全转动 迷惑不解 VREF 模块可以节省功耗、同时仍使用两个外部输入电压运行比较器?

如果允许关闭 VREF、那么在 STANDBY1 模式下、我是否应该注意任何限制或配置注意事项?

谢谢、

Tirthraj