This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:引导模式引脚的保留引脚 B8

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1587136/am2434-reserved-pin-b8-of-boot-mode-pin

器件型号: AM2434

您好、

客户已使用 AM2434 (ALX) 开发了自己的电路板、但开发引导模式的引导模式选择未按预期运行。

由于引导模式引脚的引脚 B8 在开发引导模式下被保留、因此“1"(“(上(上拉)或“0"(“(低(低)正常、正确吗?

Reserved.jpg

但是、在 使用 CCS 脚本进行 SOC 初始化时、引脚 B8 上为高电平或低电平的情况下、行为有所不同。

如果引脚 B8 处为低电平、脚本会运行“调试快乐“。 看起来不错。

但是、如果是“1"(“(高(高)、CIO 终端上不会显示任何内容。

(脚本在“从 R5 运行电路板配置初始化!“停止 脚本控制台上。)

Script.jpg

 

您能告诉他们为什么根据针脚 B8 的状态而出现不同的行为吗?

 

它们强烈希望将引脚 B8 固定为“高电平“、因为此引脚用于 QSPI 引导时的 lclk。

有可能吗?

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    您能告诉他们为什么行为因引脚 B8 的状态而异吗?

    引导配置的 Bootmode8 (B8) 引脚表示运行模式 (ARM/Thumb)。 当引脚 B8 设置为高电平时、表示内核在 Thumb 模式下运行、如果设置为低电平、则在 ARM 模式下运行。

    由于引导模式引脚的 B8 引脚在开发引导模式的情况下是保留的、因此“1"(“(上(上拉)或“0"(“(低(低)都可以、正确吗?

    B8 引脚需要设置为低电平才能启动器件。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    非常感谢您的及时答复。 这真的很有帮助。 我已经离线发送、但也让我在这里提出一些问题。

    • 您能告诉我们上述描述写在哪里吗?
    • 在 Thumb 模式下会发生什么情况?

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    从内部邮件链、他们现在似乎能够引导器件、从而保持 B8 引脚处于高电平。

    请更新客户在 B8 较高时引导器件所做的更改?

    此致、

    Tushar