This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:am2434 Profinet IRT 模式下的同步信号

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1583333/am2434-the-sync-signal-in-the-irt-mode-of-the-profinet-of-am2434

器件型号: AM2434

您好、TI 专家:

  我目前正在 am2434-LP Profinet 的 IRT 模式下测试 SYNC 信号。 如何获得同步信号?  如何配置?

PN_APP_IOD_setupIsomEvent () 函数的等时 ISR 事件 ID (PN_API_IOD_TI_ISR_EVENT 或 PN_API_IOD_TO_ISR_EVENT) -这些事件与“SYNC"之间“之间有什么关系? 您能否提供详细的解释?

谢谢

Tanbao

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、谭宝:

    这里需要考虑以下几点:

    1.  SYNC 信号:在每个周期开始时生成。 要启用此功能、请通过 syscfg 将 PROFINET 模式设置为 IRT。   
      1. 您应该能够探测引脚上的 SYNC 信号: PRG1_IEP0_EDC_SYNC_OUT0


    2. 由于 AM243x-LP PROFINET 示例 作为早期访问软件包提供、因此未在该软件包上测试等时模式功能。
      1. 但是、您可以通过探测相应 TI 和 TO 信号的信号“PRG1_IEP0_EDC_SYNC_OUT0"和“和“PRG1_IEP0_EDC_SYNC_OUT1"来“来测试此情况。  
      2. TI 和同步信号是根据 TIA 门户中配置的时序生成的。
        1. 现在、在引脚上生成 TI 信号: PRG1_IEP0_EDC_SYNC_OUT0
        2. 到信号在引脚上生成: PRG1_IEP0_EDC_SYNC_OUT1

    PN_APP_IOD_TI_ISR_EVENT 或 PN_API_IOD_TO_ISR_EVENT) 函数的等时 ISR 事件 ID (PN_API_IOD_TO_ISR_EVENT) -这些事件与“SYNC"之间“之间有何关系?

    PN_APP_IOD_setupIsomEvent() 函数用于配置这些事件、允许在 PRU 硬件根据等时周期中的精确计时要求生成 TI/TO 事件时通知 PROFINET 协议栈。

    有关更多详细信息、请参阅软件包中的文档。  
    如果您对此主题有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、谭宝:

    因为您对此查询没有任何其他问题。 我现在将关闭此工单。 如果在等时模式下有任何其他问题、请联系我们。

    此致、

    Laxman