This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:DL 库的 dl_adc12.h 文件中的宏 DL_ADC12_REPEAT_mode

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1589025/mspm0g3519-macro-dl_adc12_repeat_mode-in-dl_adc12-h-file-of-the-dl-library

器件型号: MSPM0G3519
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

dl_adc12.h 中的 DL_ADC12_REPEAT_MODE 宏只有 2 个选项、但该宏所使用的寄存器 CTL1 中的字段有 4 个选项。 请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo:

    我 测试了 SysConfig 生成的当前配置程序是否适用于单次重复模式。 通常、我们不需要在主程序中直接访问、但如果您确实需要使用该宏、您能否访问 HW_ADC12.h 中定义的宏? (例如 ADC12_CTL1_CONSEQ_REPEATSENGLE) 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、感谢您的答复、很遗憾、我不了解您所指的“当前配置程序“。 请详细说明。 此外、您能否指定在主程序中不需要访问的内容?  
    很抱歉、您似乎还没有回答我的问题。 dl_adc12.h 中的宏必须镜像寄存器中的所有选项、我不明白原因  

    /*! @枚举 DL_ADC12_REPEAT_mode */是例外。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo:

    我知道  DL_ADC12_REPEAT_MODE 不包含在 HW_ADC12.h 中定义的 4 个选项

    我的意思是、实际上单个模式可被视为具有相同启动 ADC MEM 和结束 ADC MEM 的序列模式。 因此、对于电流 driverlib、SDK 示例中的 ADC 单路模式仍然可以正常工作。

    但无论如何、我会在内部报告这个问题。 感谢您的举报。