This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:3.3V 引脚

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1589422/tmdsemu200-u-3-3v-pin

器件型号: TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-570LC43

尊敬的 Jagadish:

我将通过 XDS200 (TMDSEMU200-U) 调试探针来调试 LAUNCHXL2-570LC43。 此调试探针在其连接器上有一个 3.3V 引脚、该引脚将与评估板的 3.3 源电压短接。 我是否应该断开调试器连接器上的 3.3V 引脚?  

此致

Ali Riza.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    TMDSEMU200-U 附带多个用于连接到常见调试接头的适配器。 您能否说明您要尝试连接到哪种调试接头类型?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Brennan;

    我们不使用任何适配器、因为调试接头 可以直接连接到评估板。 (已焊接兼容引脚至椭圆)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan;

    我们发现调试接头上的 3.3 引脚是 Vref 和输入,所以一切都好。 非常感谢您的关注。 此致。