This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM64X-ADVANCE-SW:关于 MCU PLUS SDK Linux 安装程序无法打开的问题

Guru**** 3010480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1589603/am64x-advance-sw-regarding-the-issue-with-the-mcu-plus-sdk-linux-installer-not-opening

器件型号:AM64X-ADVANCE-SW

目前、我正在尝试通过此链接在 Ubuntu 22.04.5 环境中安装 MCU PLUS SDK Linux 安装程序。
下载并启动 mcu_plus_sdk_am65x_09_01_00_04-linux-x64-installer.run 后、发生以下错误。
为什么我不能这样做?
image.png
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ※我无法选择 AM65x 型号、因此选择了 AM64x。
    抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否 在授予安装程序执行权限后、尝试从终端运行安装程序、看看它是否 给出了更详细的错误? 另外、请再次尝试重新下载 SDK 以排除损坏的文件。 如果这对我有帮助、请告诉我。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    授予执行权限后、我可以通过在终端中运行它来安装它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新

    此致、
    Johnson