This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:使用 Lauterbach 时发生 DMASS0_SEC_PROXY 0_CONFIG 访问错误

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1588262/tmds243evm-dmass0_sec_proxy_0_config-access-error-with-lauterbach

器件型号: TMDS243EVM
主题: AM2434 中讨论的其他器件

您好:

我们将使用 Lauterbach 的 Power Debug Pro 调试器与 Cortex-M-Armv7 许可证。 我们要调试 TI AM2434。

访问以下处理器寄存器时遇到问题:DMASS0_SEC_PROXY、

基址:0x48250004。 访问该寄存器会导致数据中止错误。

当使用 TI CCS 调试器将相同固件加载到 TMDS243EVM 时、可以访问寄存器。 问:我需要在 CMM 脚本中调整什么?

 

此致、

 

Ralf Seyfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ralf  

    您是否已与 Lauterbach 讨论过此问题? 我们通常使用基本脚本等启用它们、并为支持等提供最终打包  

    不确定这是否是我们或他们的疏忽、这款设备的实现工作是在几年前完成的。

    此致

    Mukul