This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:LaunchPad LP-MSPM0G3519 的光绘文件或尺寸

Guru**** 3012610 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1589070/lp-mspm0g3519-gerber-file-or-dimensions-of-launchpad-lp-mspm0g3519

器件型号: LP-MSPM0G3519
Thread 中讨论的其他器件: LP-MSPM0G3507

大家好、我正在寻找 40 引脚接头的中心到中心位置以及 LP-MSPM0G3519 的电路板边缘的关系。  我已经设置了原型板、但仍需要与 LaunchPad 配合。

是否有机械尺寸图或光绘文件?

我之前成功地为 LP-MSPM0G3507 做了类似的设计。

 

谢谢

Ken Ayre \ Sielox

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ken:

    LP-MSPM0G3519 硬件设计文件已通过电子邮件发送给您、请查看。

    谢谢!

    此致、
    彼得