Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, SYSCONFIG, LP-MSPM0C1104
器件型号: MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: SysConfig、
我想使用 MSPM0C1104 MCU 上的 BOR 中断来检测低电池电量(锂电池电量几乎为空,低于 3V)、因此我调查了将 BOR 设置为 3 级。
该器件具有 4 个不同的级别、可根据数据表设置、但是具有 BOR 抽象定义级别的 dl_sysctl_mspm0c110x.h 文件缺少级别 1/2/3。
SysConfig 工具不允许调整 BOR 电平。
为了调整 BOR 级别、我从第 493 行开始在 dl_sysctl_mspm0c110x.h 文件中添加了 3 行:
在我看来、dl_sysctl_mspm0c110x.h 中缺失的行是一个疏忽、可能与 SysConfig 的 BOR 级别选项灰显有关?
如需将来参考、下面是我的中断处理程序代码:
CCS 版本:20.3.0.14__1.9.0
MSPM0 功能支持版本:1.16.0