This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:锁步存储器浏览器

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1588434/am263p4-q1-lockstep-memory-browser

器件型号: AM263P4-Q1

大家好
我想问一下内存浏览器中要检查的存储器地址或者调试时要检查的寄存器 、以便我可以知道 CPU 是处于锁步模式还是双核模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishabh、

    请参阅此处: AM263Px  Sitara 微控制器 寄存器 附录(修订版 B)

    章节:  2.3.2.4.1 MSS_CTRL_R5SS0_STATUS_REG 寄存器(偏移= 2Ch)[复位= 0h]

    物理地址 0x50D0002C

    MSS_CTRL 寄存器:位 8  R5SS0_STATUS_REG_L OCK_STEP 只读寄存器

    读数 1: 确认 R5SS 处于锁步模式。

    读数 0: 确认 R5SS 处于双核模式。

    如果需要更多信息、请告知我。

    BR、KR