This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6ZXR:EEPROM 损坏发出块中的列表字。

Guru**** 3006740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1579129/tm4c123gh6zxr-eeprom-corruption-issue-fist-word-in-block

器件型号: TM4C123GH6ZXR

我只在 EEPROM 的每个 32 字块的第一地址看到 EEPROM 偶尔出现随机故障。  上电时产品读取/写入 EEPROM。 量产中的产品。 !! 紧急!! 请立即联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    为了实现 EEPROM 损坏、这种情况是在上电序列期间发生的吗? 如果在器件完全供电之前发生这种情况、则可能会导致一些问题。  我建议使用欠压监测器来 确保电源没有问题。

    另一个可能的问题是在写入 EEPROM 之前清除 EEDONE 寄存器中的工作位。 请确保“工作“位被清除。 有关更多信息、请参阅数据表的第 8.5 节。