This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:DMA 与 GPIO 配合使用的可能性

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1587342/mspm0g3507-dma-possibilities-to-work-with-gpio

器件型号: MSPM0G3507

您好!

我找到了 DMA 只能写入的信息 DOUTSET31_0 无法写入或读取任何其他寄存器。

但文档实际上仅显示“ GPIO 外设允许对 DOUT31_0 寄存器进行 DMA 写入访问“。

没有明确的信息表明其他 GPIO 寄存器受到限制。

在哪里可以找到有关以下内容的明确信息:

  1. 哪些存储器区域可用于写入 DMA?
  2. 哪些存储器区域可用于使用 DMA 读取?

来自论坛:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhii:

    我对我先前的答复不准确表示歉意。 我已确认在链接的线程中看到的问题。 我将继续与团队合作更新我们的文档。

    此致、
    Brian