This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:MIBSPI5 — 我们是否可以配置 HalCoGen/手动更改驱动程序代码以仅使用 MIBSPI5 SIMMO[1](引脚 E16)而不是 SIMMO[0] J19?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1587615/rm57l843-mibspi5---can-we-configure-halcogen-manually-change-driver-code-to-use-only-mibspi5-simo-1-pin-e16-instead-of-simo-0-j19

部件号: RM57L843
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

大家好、我们在 HDK 参考板上使用您的 RM57。

对于 MIBSPI5 SIMO 线路、默认情况下使用 MIBSPI5 SIMO[0] (引脚 J19) 。 我们是否可以配置 HalCoGen 或手动更改驱动程序代码以  改用 MIBSPI5 SIMO[1](引脚 E16)? 或者 SIMO[1]引脚 E16 是否仅可用于 MIBSPI5 并行模式、然后我们必须使用 SIMO[0]和 SIMO[1](即,可以配置为使用的是所有 SIMO 引脚或只有 SIMO[0])?  谢谢你。