This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:支持 MSPM0 系列基于 Cortex M0+的 32 位 MCU 的电源调试器工具

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1588044/lp-mspm0g3507-power-debugger-tool-that-supports-mspm0-family-of-cortex-m0-based-32bit-mcu

器件型号: LP-MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507

您好团队:

我正在使用基于 MSPM0 的 Cortex M0+ MCU 开发一款产品  

出于同样的目的、我从 TI.com 购买了 LP-MSPM0G3507

我产品的功耗很重要、因此我想分析电流消耗。

我可以使用哪些 TI 硬件工具来为 MSPM0G3507 执行电流消耗曲线?

请分享相关信息、以便我可以继续。

此致、

Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:

    LaunchPad 中有一个集成式 Energytrace 工具、可用于测量整个 LaunchPad 电路板的功耗、并可在 CCS 中使用其 GUI。 您可以参阅 3.6 Energy Trace  XDS110 调试探针的 精简版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pengfei:

    感谢您的答复。

    该 Energytrace 工具是否可与 VS Code 配合使用?

    我是否需要额外的硬件来获取  LP-MSPM0G3507 上 MCU 的功率分布 ?

    我是否能够在定制 PCB 上获取目标 MCU 的功率曲线?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:

    是、CCS v20(VS Code 接口)中有 Energytrace。 但在此版本中、能量跟踪仅在调试模式下工作、这使得它对低功耗模式消耗测量不友好。 所以我个人推荐 CCS12.8.1 用于能量跟踪。

    对于 LP-MSPM0G3507 上的硬件连接、无需对电路板进行任何修改。

    对于定制电路板上的硬件连接、需要确保电路板电源来自 XDS110 VCC 和 GND、以便能量迹线可以测量 VCC 上的消耗。