This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:锁步自检失败

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590051/am2634-lockstep-selftest-failed

器件型号: AM2634

我将使用 teh 示例 dcc_am263x-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 使用 SDK 版本 am263x_10_02_00_13 进行锁步测试   

当我在午餐板上运行示例时、我得到了以下结果(我没有编辑示例)

[Cortex_R5_0] R5 CPU 应用
CCM 示例测试已启动:R5F0
MCU ESM 初始化完成
CCM 测试初始化完成
CCM 验证初始化已完成
CCM 功能测试  
CCM 自检:启动
CCM 自检失败
CCM 自检:行号出现故障 337  

CCM_R5F0 的 CCM 功能测试失败  
模块
 失败。
某些测试失败。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    CCM 示例只应在 QSPI 引导模式下进行测试、不应在连接调试器的无引导模式下进行测试。

    希望您在 QSPI 引导模式下运行。

    --
    此致、
    Jagadish。