This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:来自两个内核的 ADC 读取

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590432/am2634-adc-reading-from-two-core

器件型号: AM2634

在 AM2634 中、我将在 r5fss1-0 中读取 ADC 值(由 ePWM 触发器采样)、并且我想从 r5fss0-0 读取值 async、这可以在不影响 r5fss1-0 中的操作的情况下实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ali、

    是的、这是可以实现的。 每个 R5F 内核都有一条 ADC 结果寄存器的专用访问路径、可防止从多个启动器访问时发生任何冲突。 有关详细说明此连接的其他详细信息和图、请参阅器件 TRM 的“系统互连“一章。

    此致、

    Zackary Fleenor