This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:开漏引脚的波特率问题

Guru**** 3003880 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1589928/mspm0g3507-baud-rate-issue-for-open-drain-pins

器件型号: MSPM0G3507

您好支持团队:

IAM 与 MSPM0G3507 一起工作,我已经将 UART TX 和 Rx 连接到 PA0、PA1(开漏引脚)两个引脚都有 3.3V 上拉电阻。我的 UART 在 9600 到 59600 之间工作,但它不工作。我的时钟频率是 32MHz 最大频率,使用是有设置或任何附加电压。请参阅并支持我在更高的频率下工作。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush、

    您使用什么值上拉电阻? 您是否有 UART 传输的示波器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Luke、

    IAM 使用 10k 上拉至 3.3V、并且我已经使用逻辑分析仪进行了屏幕截图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush、代码的预期行为是什么? 我刚刚测试了 G3507 与描述的配置相同、并看到了预期的行为。 您能给我展示一下较低波特下的示波器外观/预期是什么吗? 我假设提供的范围是意外行为。

    Tyler