This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:10/100BASE-T 的磁性元件、一致性测试

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1577070/tm4c129encpdt-magnetics-for-10-100base-t-conformance-tests

器件型号: TM4C129ENCPDT

您好、

我们希望在新工程中使用 TM4C129ENCPDT。 我们需要 10/100BASE-T 连接。
因此、我已经研究了数据表、系统设计指南 (SPMA056) 和 TM4C129E LaunchPad 的原理图。
在数据表和系统设计指南中、HX1188NL (HX1188FNL) 建议磁性元件。 但在 TM4C129E LaunchPad 原理图中有以下说明:

“U10 可能有 HX1188 民解力量或 HX1198民 解力量。
HX1198FNL 是最佳以太网性能的首选。“

因此、我有以下问题:

1.应该使用什么磁性元件? HX1188FNL 与 HX1198FNL 之间的性能差异是什么? (我可以看到,共模扼流圈从介质侧交换到芯片侧)
2.是否有任何具有集成磁性元件的有效参考设计(在 RJ45 中)?
3.对于 TI 可以提供的特定设计、是否有任何以太网合规性测试结果?
建议使用 SLVU2.8-4 ESD 保护二极管。 TI 是否有可以使用的类似器件?

谢谢、此致、
Patrick