This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2-Q1:AM263P2-TMDSCNCD263P _Resolver 集成

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P, LDC5072-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590370/am263p2-q1-am263p2-tmdscncd263p-_resolver-integration

器件型号: AM263P2-Q1
主题中讨论的其他器件: LP-AM263PLDC5072-Q1

您好的团队、
   我是否可以将旋转变压器直接集成到该板或所需的任何降压信号调节放大器。由于旋转变压器输出将为 7Vrms?


此致
Jayakeerthana P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jayakeerthana:

    是的、在外部硬件旋转变压器与 MCU 之间需要一些信号调节放大器。 AM263Px MCU 只能接受数据表中所示范围为 0V 至 3.3V 的旋转变压器信号。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:
      调节这些信号后、我可以将其提供给 LP-AM263P LaunchPad 中的 ADC 引脚、因为它没有 RDC 模块。是否有任何基准设计和 EVK 板可用于旋转变压器调节电路

    此致
    Jayakeerthana P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayakeerthana:

    调节这些信号后、我能否将其提供给 LP-AM263P LaunchPad
    中的 ADC 引脚

    这不是使用 RDC 模块的最佳方法。 如 AM263P 技术参考手册所示、RDC 有自己的两个 ADC (ADC_R0_AIN[3:0] 和 ADC_R1_AIN[3:0])、这是向 RDC 模块提供正弦和余弦信号以进行处理的唯一方法。 LP-AM263P 中使用的 AM263P 的 ZCZ-C 封装型号没有引出这些输入 RDC 引脚。

    是否有任何参考设计和 EVK boad 可用于旋转变压器调节电路

    目前尚未提供此 EVM 板。 我不是 AFE(模拟前端)方面的专家、但我建议查看 LDC5072-Q1 等产品或  TI.com 上的 www.ti.com/.../overview.html 部分。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
     感谢您的更新。
        我是否可以向这些引脚提供单端 SIN 和 COS 信号?以及适用于 ZCZ-S 型号的任何 LaunchPad

    此致
    Jayakeerthana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayakeerthana:

    我能否向这些引脚提供单端 SIN 和 COS 信号?

    是的、可以提供单端 SIN 和 COS 信号。 请确保它们符合 前面提到的“输入转换范围“。 SIN 和 COS 振幅必须在 0V 至 3.3V 范围内。

    和任何可用于 ZCZ-S Varian
    的 LaunchPad

    否、我们没有采用 ZCZ-S 型号的 LaunchPad。

    希望这能回答您的问题。 如有其他疑问、请提交其他 e2e。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你