This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:EtherNet/IP 网络红色 LED 闪烁

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1591124/am2432-ethernet-ip-net-red-led-blink

器件型号: AM2432

尊敬的专家:

我们使用 Rockwell PLC 连接 AM243 两小时、但我们从 EI_API_ADP_getModuleNetworkStatus API 函数返回代码“LED_RED_BLINK"状态“状态。

出现此错误的原因是什么?

您对故障排除有什么想法吗?

谢谢、

Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    “LED_RED_BLINK"指示“指示器可能表示以下两种情况之一:

    1) I/O 连接超时。
    2) 器件遇到可恢复的故障状态、当地址冲突检测发现 IP 地址冲突时可能会发生该状态。

    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pourya:

    感谢您的答复。

    我们 在长时间测试中发现此问题、因此  LED_RED_BLINK 的原因可能是  I/O 连接超时。

    您是否知道 I/O 连接 超时的原因是什么?

    谢谢、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    通过 ForwardOpen 请求建立 I/O 连接时、指定了 O->T 连接(发起方 (PLC) 到目标(设备))的计时参数。 例如、在 25ms 周期(4x 倍频器超时)内、如果器件在 100ms 内未从 PLC 接收任何 I/O 数据包、则连接超时。
    您的案例中的时序参数是什么?

    您是否观察到 PLC 检测到 I/O 连接故障、然后尝试重新建立连接?

    此致、
    Pourya