This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 驱动器具有低电平阶跃、

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590300/ucc28180-the-ucc28180-driver-has-a-step-at-low-level

部件号: UCC28180

尊敬的

  UCC28180 驱动器具有低电平阶跃、输入为 90Vac。 当输出空载时、PFC 驱动器具有低电平阶跃、但在高压输入或重负载处没有阶跃。 您能帮助分析直接驱动不需要晶体管放电来避免这种现象吗

111.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助回顾一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    我正在审核并处理您的查询。 我很快就会回复解决方案/回复。

    此致

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    您能分享设计的原理图吗?

    我想知道这个栅极信号被探测到的位置吗? 是在 MOSFET 的栅极端子处还是在控制器 IC 的栅极引脚处?

    我建议检查 UCC28180 引脚处相对于控制器接地引脚 (GND) 的栅极信号。   

    此致

    Sagar