This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:生成独立命令行包时出现的问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1589841/uniflash-issues-with-generating-standalone-command-line-package

器件型号: UNIFLASH

你(们)好
CC2745、我正在尝试使用该器件  生成独立命令行包 在 Ubuntu 24.04_LTS 上的 uniflash (uniflash_9.1.0) 上

在少数情况下、点击帖子 生成包、 过程会陷入中途。


生成包 (zip) 时、我会看到解压缩问题

根据我的理解 dslite 使用实用程序进行刷写
有人能否提供与 dslite / sample 命令相关的文档链接来刷写 CC2745