This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:如何在使用调试端口进行调试时输出 3.3V PWM

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1591121/mspm0c1103-how-to-output-3-3v-pwm-while-using-the-debug-port-for-debugging

器件型号: MSPM0C1103

您好、专家

我在考虑以 5V 开漏输出 PWM 时、  
但是、由于在复位期间 Hizi 模式期间出现 H 输出、
我还考虑 3.3V 的 PWM 输出。
我查看了数据表、似乎借助 MSPM0C1103、
如果分配一个电压捕捉 ADC、则无法分配两个 3.3V 输出
除非使用调试端口。 这是正确的吗?
如果在使用调试端口进行调试时可以输出 3.3V PWM、请告诉我。

如果我将两个开漏系统上拉至 PA24(引脚 8)、似乎应该能够在 3.3V 下使用它。
通电时将 PA24 设置为 L、运行开始时将 PA24 设置为 H。
是否可以这样使用?

此致、
Hidekazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hidekazu、

    您似乎使用的是 8 引脚封装。 似乎您需要一个引脚来捕获电压、两个引脚来输出 PWM.PA0、PA1 为开漏、如果您要在这两个引脚上输出高电平 (3.3V 或 5V)、则需要添加上拉电阻器。 如果您要使用 SWD 引脚作为 GPIO 来输出 PWM、则需要通过软件代码禁用 SWD 功能、然后将这两个引脚初始化为 PWM 输出。 换句话说、不能让这两者同时具有调试函数和 PWM 函数。 您可以考虑如何在 8 引脚器件上分配资源。 您可以尝试使用 16 引脚器件吗?

    此致、

    Janz Bai