This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:CTI20 公头到 ARM20-ETM 母头适配器引脚排列似乎错误

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590439/tmdsemu110-u-cti20-male-to-arm20-etm-female-adapter-pinout-seems-wrong

器件型号: TMDSEMU110-U

我有 TMDSEMU110-U 调试探针、它随不同的适配器一起提供。

ARM20-ETM 侧的“CTI20 公头到 ARM20-ETM 母头“适配器引脚排列似乎错误、不遵循此处显示的信息 (www.ti.com/.../sprui94.pdf 或此处 (https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html#cti-20-pin-header-information))

一些不应连接的引脚会相互连接、从而导致此适配器在其预期应用中无用。

在哪里可以获得正确的适配器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SH:

    哪些引脚未正确连接在一起? 您能否根据您提供的引脚排列来描述它们?  

    您能否分享彼此连接的引脚的图像、而这些引脚不应与您测试此连接的方式一起使用?  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、CM20 引脚排列上标记为 VTREF 的引脚 1 与 CM20 引脚排列上标记为 GND 的引脚 19 短接(使用万用表测量为~0 Ω)。 在目标和调试器之间插入适配器板后、这些结果会将 VTREF 基准电压短接至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SH、  

    您尝试连接到哪个设备?  

    此致、

    Aj Favela.