This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612-Q1:ADC 输入范围

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590594/am2612-q1-adc-input-range

器件型号: AM2612-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM2612

 

拥有 AM261 LaunchPad 评估板。

计划在未来的汽车项目中使用 AM2612、

我们一直在使用(但仍在使用)TMS570 Hercules。

根据数据表 AM2612:

VrefHI 典型值 1.8V

AM2612 ADC 输入范围… 在数据表中、我看到了“33/18 x VrefHI“...

问: 可提供给 ADC REF 的最大电压是 1.89V………校正? (典型值 1.8V)

问: 根据数据表、中的最大模拟电压为 3.3VDC...正确吗? (基于该公式,使用 1.8V 作为 VrefHI)...

感谢您的帮助...此论坛非常有帮助...!AM2612_ADC_QS.docx 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    很高兴您在 E2E 论坛的使用体验非常棒! 我们希望保持这种方式Slight smile

    1) 这是正确的。 1.71V <= ADC_VREF <= 1.89V(1.8V 典型值/标称值)

    2) 最大模拟电压由 VDDA33 定义(因为输入信号必须始终小于此值)。 VDDA 的最大输入电压为 3.46V。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很完美、非常感谢