This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:Vref 选择

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CCSTUDIO, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1583458/mspm0g3507-vref-selection

器件型号: MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SysConfig、 CCSTUDIO、

您好 Brian、

感谢您抽出宝贵的时间进行回复。

请告知如何选择 VREF+的实际值?

此致

Ziggy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziggy:

    若要在 SysConfig 中配置 VREF+、请执行以下操作:

    • 导航至模拟->VREF->Basic Configuration
      • 将模式设置为 Internal(内部)
      • 选择首选 VREF+/VREF-配置
      • 将内部电压设置为 2.5

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziggy:

    您使用的是哪个版本的 SysConfig 和 SDK?

    我将在下面提供指向最新 SysConfig 和 SDK 版本的链接:

    在选择软件产品和电路板后开始新设计时、您应该会看到以下内容:

    以下是添加模块后的 VREF 配置选项:

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    请告知我需要下载和安装哪些软件才能使用您所附的两页映像?

    我想通过联机运行在线零代码应用程序、我可以实现我想要的目标... 配置内部 VREF、设置 ADC 转换器运行并收集数据、并通过 4 位 7 段显示屏显示。  

     一个简单的任务。 我还没有弄清楚如何设置 VREF、而不必介意所有其他任务。

    我正在接近的水平失望,其中,如上一篇文章中所述,我接受乳房腺在一只公牛将提供更大程度的效用比这种在线零代码自我赞扬的应用程序。

    那么、我是否可以再次使用在线产品将 VREF 设置为内部 2.5V?

    如果是、我需要遵循哪些步骤? 请记住、我感到很难过、需要通过个人在线申请所述步骤的经验确认单独的分步说明。我要补充一点、我已经在 ATmega328 和 ST bluePill 微控制器上实现了上述功能、但 TI 提供的产品是令人沮丧的动物。

    我还安装了  SYSCONFIG 1.25.0+4268、但看不到在哪里和/或如何访问基本配置?

    布莱恩、在结束发言之前、请允许我感谢你为回应我迄今提出的援助请求所作的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我们发送一个屏幕截图吗?

    注意 Brian 屏幕截图中的显示三角形。 您是否单击了基本配置框中的一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziggy:

    对于围绕这个问题的困惑、我感到很抱歉。 遗憾的是、在使用零代码时、用户目前无法配置 VREF。 计划在该工具的未来版本中支持此功能。  

    如果您更喜欢在线选项、 CCStudio 可以提供一个。 它确实需要下载浏览器扩展和 ticloudagent。

    • 从上一个链接启动 CCSTUDIO 时、将提供有关所有必需下载的指导。
    • 安装完所有组件后、您应该会看到类似于以下内容的页面:
    • 导航至“文件“->"创建“创建新项目“。 这将打开一个新窗口、您需要在其中选择器件和要开始的示例工程。 没有用于配置 VREF 的独立示例、因此我将为 MSPM0G3507 使用空示例和 TI Clang 编译器。 选择器件和示例后、点击同一页面右下角的 Create:


    • 在文件资源管理器中、展开 Default workspace 选项卡并打开 empty.syscfg:
    • 打开 SysConfig 文件后、您应该会看到以下内容:
    • 在这里、您可以从“Analog(模拟)“选项卡中添加 VREF 配置:

    希望这对您有所帮助。 如果没有、请告诉我您遇到的问题所在、我很乐意提供进一步的帮助。

    此致、
    Brian