This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:Code Composer

Guru**** 2913440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590434/am6422-code-composer

器件型号: AM6422
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

您好、  

我在没有操作系统的情况下运行 TMDS64EVM:

我正在使用 TI 提供的 Code Composer。

 

问题、我注意到您的 Code Composer 只支持运行 c++ c 应用程序。  

如果我使用其他编程语言(例如:Rust)运行、则会触发断点、但我无法看到 代码的文本。

是否有支持其他正在运行的编程通道的插件?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在将您的线程发送给 CCS 团队以进一步评论插件。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6 月

    我们没有官方支持在 AM64x 上使用 Rust 进行开发。  我们的软件开发工具 (CCS) 和 SDK 支持 C/C++。

    您可以尝试使用 openocd 和 rust-gdb 等开源选项。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。  

    当然,OpenOCD 是一个很好的解决方案。 我的意思是它是免费的和良好的使用。  

    但与 IAR、Keil、trance32 相比、情况并不好。 但至少它是免费的。  所有其他的,需要许可证。