This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:使用 am263x OTP 密钥写入器时出现问题

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590578/am2631-trouble-using-the-am263x-otp-key-writer

器件型号: AM2631

尊敬的专家:

我在使用 am263x 的 OTP 密钥写入器时遇到问题。 我看到了以下问题、我在 pdf e2e_am263_security.pdf 中进行了总结 

我在以下各项中对这些内容进行了总结、请在 pdf 中找到详细信息。

认证生成:

  1. 指南中的命令似乎使用了不正确的路径
  2. 使用 git bash 时会看到“file not found“错误。
  3. 由于我无法使用 git bash 成功运行.sh、因此我使用 windwos 控制台运行.py
  4. 指南中的示例命令不正确。

示例编译:

  1. makefile 中的包含路径不正确
  2. makefile 中 imports.mak 的路径不正确
  3. makefile 中 bin2c 的路径不正确   

根据我的理解、我修复了以下问题。 现在、我已成功编译 OTP 密钥写入器示例。 下一步应该 是将映像加载到闪存。 如果我可以继续下去的话、我很想来这里、因为我从导游那里换了很多东西(因为我不能遵循它)

BTW:是否可以使用 LP 测试此功能? 导板将使其仅在控制卡上进行测试  

为 SDK 版本  

  • MCU_PLUS_SDK_am263x_11_00_19
  • OTP_keywriter_am263x_SR_11_11_00_00_02  
  • tifs_am263x_11_00_00_01
  • CCS2030
  • 第一个问题 1.25

您能帮我们看看这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我是否可以知道您指的是 OTP KW 的哪些文档?

    请参阅软件包中的自述文件

    在这里、路径会在构建部分中正确更新。

    您可以按照这个过程操作吗?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan