This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3106-Q1:与 UCC33411 连接

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1589982/mspm0g3106-q1-interfacing-with-ucc33411

器件型号: MSPM0G3106-Q1
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3106UCC33411

尊敬的团队:

我尝试将稳压器 UCC33411 与 MSPM0G3106 MCU 连接、可以看到从 MCU 到 UCC33411 有 2 个输入引脚 、它们处于使能和故障状态。

我将 Enable 配置为 Output、Fault 将其配置为输入、但执行此操作后、MCU 会停止、可以看到使能端的电压在 3.3V 和 0V 之间切换、不能确定它是否由于故障反应而导致、以下是我使用的配置:

DL_GPIO_initDigitalOutput (IOMUX_PINCM26);
DL_GPIO_initDigitalInput (IOMUX_PINCM16);
  DL_GPIO_initDigitalInputFeatures (IOMUX_PINCM16、DL_GPIO_INVERSION_DISABLE、DL_GPIO_LISTER_NONE、DL_GPIO_HYSTERESIS、DL_GPIO_WAKEUP_DISABLE);

DL_GPIO_clearPins (GPIOB、DL_GPIO_PIN_9);
DL_GPIO_enableOutput (GPIOB、DL_GPIO_PIN_9);

DL_GPIO_setPins (GPIOB、DL_GPIO_PIN_9);  

 

这是我对输出和输入引脚的配置、但配置此 MCU 后、可能会崩溃、因为我们怀疑 UCC334411 触发了某种故障、将 MCU 拉至低电平。 我是否缺少用于 MCU 的驱动强度、高阻态或上拉等任何外设配置?

在 MCU 的 EN 引脚和稳压器之间有一个 27k Ω 电阻器、FAULT 连接至使能端、如监听中所示

 image.png

这里的问题可能是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    此处的任何响应、

    因为我们可以看到、当我们使用外部 VCC 和外部 VCC 和稳压器使能之间 27k Ω 的电阻器驱动稳压器时、稳压器工作正常(移除 MCU 和稳压器之间的电阻器)

    但在我们使用 GPIO 驱动内核时、它会崩溃。