This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:LP-MSPM0L1306 在 Stnadby1 模式下的功耗非常不满意

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, ENERGYTRACE, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590120/lp-mspm0l1306-lp-mspm0l1306-power-consumption-very-unsatisfactory-in-stnadby1-mode

器件型号: LP-MSPM0L1306
Thread 中讨论的其他器件: ENERGYTRACEMSPM0L1306

尊敬的 Jerry 和 TI 专家:

我们现在正在开发电池供电系统、在 Stnadby1 模式下(以延长电池使用时间)需要非常低的功耗、我们将 LP-MSPM0L1306 应用于开发 EVB。

但功耗约为 155uA、远高于 1.1uA(根据“ SLAAE72 -- MSPM0 L 系列 MCU 功耗优化指南 “、 Stnadby1 模式下的功耗应为 1.1uA。

我们观察到了同样的症状、我们使用 Energytrace( SW 测量) 或 militmeter ( HW 测量) 。

LP-MSPM0L1306 FA report.pptx 

https://ibb.co/nsjNSQX5

https://ibb.co/whbx4MhQ

https://ibb.co/jvwskNcL

https://ibb.co/hQMWhSL

https://ibb.co/8DzxzHsM

我们已将此问题反馈给 FAE 并获取一些说明、但仍然无法解决此问题、如果有任何问题、请提出建议?

 

以下步骤和详细信息、请参阅所附图片:

1.硬件是 MSPM0L1306 LaunchPad

2.软件将器件电源模式设置为 Standby1

3.软件将未使用的引脚配置为输入和拉低

4.移除 LaunchPad 上的 J15 跳线以切断热敏电阻电源

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    请也移除 J9、J10 和 J2。 您已将所有未使用的引脚设置为内部下拉、包括 PA0、PA1。 J2 将连接 3V3->LED -> PA0 -> GND、J9/J10 将连接 3V3 -> R -> PA1/PA0。 这将导致完整的 3V3->GND 电路、从而消耗更高的电流。 请删除它们并重试。 我个人做了一些测试、电流约为 1.1uA

    此致  

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz:

    感谢快速响应、而且在待机模式 (1uA) 下似乎有所改进、我们将实现一些传感器(如光传感器 (i2c)) 到  LP-MSPM0L1306 、并查看其他模式(如停止或睡眠)下的功耗。  

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以看到、待机模式下的功耗已经得到了改善。 我将关闭此 E2E 帖子。 如果您对功耗模式有新的问题、欢迎发布 E2E 使用。

    此致、  

    Janz Bai