This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:VBAT 问题

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1590668/mspm0g1507-vbat-questions

部件号: MSPM0G1507

团队、

 

1) 对于 MSPM0G 系列(无 Vbat)、MCU 如何确保即使断电、RTC 也始终保持最新状态?

2) 如果我们添加外部 RTC、是否应该添加另一个电压源? 这个外部 RTC 如何连接到 MCU?

3) 是否有其他方法将 MCU RTC 连接到外部电池(纽扣电池)以确保其保留数据?

此致、

Mahdurya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPM0G 系列没有 VBAT 引脚。 当电源下降时、RTC 停止。 没有电源就无法保留时间。 您必须在启动时恢复时间。

    最简单的修复方法是使用外部 RTC。 DS3231 运行良好。 它具有自己的 VBAT 引脚。 通过纽扣电池在断电期间为其供电。 RTC 自动在 VCC 和 VBAT 之间切换。 MCU 读取的时间超过 I²C μ s。 这种方法可靠且常见。

    该工程就是一个很好的示例:
    https://www.pcbway.com/project/shareproject/Diy_RTC_Module_aef8ce7d.html
    它显示了带纽扣电池的 DS3231 板。 设计简洁且经过验证。