This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM2431 最小电路

Guru**** 3009790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1591054/am2431-am2431-minimum-circuitry

器件型号: AM2431

您好:

是否有任何原理图参考设计、其中包含正常工作所需的 AM2431 最小电路。 它适用于只使用 2 个以太网端口以及任何其他 GPIO 或串行接口的应用。

我已经在研究 TI 提供的参考设计、但我想知道我的设计不需要它们的哪些器件、因为其中一些器件可能仅用于该特定应用。

MCU 应通过 JTAG 接口进行编程、并且不需要外部存储器。

 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luaces、

    感谢您的查询。

    您是否能够分享其他要求。

    我们的营销团队可能会提出其他建议

    请参阅以下示例:

    (+) AM2431:低功耗 EtherCAT 设计 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的答复、

    此设计旨在编纂 来自以太网端口的信息、并通过另一个端口将编纂的信息传送到外部设备。 这基本上就是 MCU 必须执行的所有操作。

    根据数据表和参考设计、我认为所需的外部电路基本上是:

    - QSPI 闪存(因为我将使用 ALX 封装)
    - RST 接口
    -外部以太网 PHY
    - QSPI 闪存的引导模式选择
    - 3.3V 和 1.8V 电源
    -用于编程和调试的 JTAG
    - 25MHz 晶体

    我想知道这是否就是我所需要的全部、或者它是否有问题、或者缺少什么。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luaces、

    谢谢你。

    您将需要内核电源 0.85

    您是否需要 10/100 或 GbE?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、再次感谢您的答复、

    10/100 对于此应用而言足够了。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luaces、

    谢谢你。

    您应该能够使用由单电源供电的 DP83822 或类似的 10/100 EPHY。

    稳定时钟需要 9.5ms 的延迟。 可能需要复位发生器或看门狗时间类型的器件。

    您可以选择基于晶体或振荡器作为时钟源。

    可能需要一些分立式逻辑、用于存储器复位、或从缓慢上升时间开漏输出型 PG 输出生成冷复位输入。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您的帮助。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luaces、

    感谢您发送编修。

    此致、

    Sreenivasa.