This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:引脚的主要功能

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1591387/mspm0c1103-primary-functions-of-the-pins

器件型号: MSPM0C1103

尊敬的团队:

我们的客户想了解 20 引脚 WQFN MSPM0C1103 引脚的主要功能。 第 6.3 节显示了 ADC、GPIO、SPI 等引脚的备选功能 我们能否说 MSPM0C1103 引脚的主要功能是 GPIO?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    您是指默认的引脚功能吗? 如 您所说、这就是 TRM 的内容:

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的答复。

    我们的客户希望了解引脚 1-20 的主要功能。 例如、在表 6-1 中、 WQFN 封装引脚 2 的第二个功能为 BEEP、第三个功能为 I2C0_SDA。 引脚 2 的主要功能是什么?  WQFN 封装其余引脚的主要功能如何?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    表 6-1 中所示的符号表示该引脚的引脚功能 (PF) 索引。

    [0]表示该引脚未连接到数字功能。 如果模拟功能是所需的配置、则此方法是必需的。

    [1]表示 GPIO。

    该表的脚注解释了这一点:

    除了 VDD、VSS 等、任何引脚不一定都有主要功能

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    非常感谢您提供这些信息。

    此致、

    Danilo