This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:EK-TM4C129EXL LaunchPad、PB1 上的 VBUS、未提供芯片

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1578090/tm4c129encpdt-ek-tm4c129exl-launchpad-vbus-on-pb1-with-chip-not-supplied

器件型号: TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C129EXL

您好、

在 EK-TM4C129EXL LaunchPad 上、目标 USB 连接器的 VBUS 直接连接到 TM4C129ENCPDT 的 PB1。 JP1 设置为 ICDI 电源(+5V 来自调试 USB 连接器)。
我的感觉是、如果 LauchPad 未通过调试连接器连接到 PC、而是通过目标 USB 连接器连接到 PC、则在不提供 TM4C129ENCPDT 的情况下、PB1 将为+5V。 并且没有电流限制元件。  
这是正确的还是我监督了一些事情?
《TM4C129x TivaTm C 系列系统设计指南》文档中提议的 100 Ω 电阻器是否会将电流限制为有效值?

谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是否有人能回答这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    有任何反馈吗?

    谢谢您、

    Daniel Waleniak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在文档中、100 Ω 电阻器用于 ESD 保护。 如果外部器件无法限制 VBUS 电流、我建议使用 10K - 100k 范围内的电阻器来减小电流。