This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:不支持 SPI 从模式?

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1594261/am263p4-spi-slave-mode-not-supported

器件型号: AM263P4

尊敬的专家:

是否想确认 am263p4 是否有 SPI 从模式来与另一个 am263p4 通信?

我看到不支持此功能:
4.19. SPI—平台 MCAL 开发 — AM263PX 用户指南 

image.png

供您确认。 谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    如果在 MCAL 中开发、则不会、正如指南所述。

    如果在 MCAL 之外开发、AM263Px 可以同时用作 SPI 控制器或外设。

    此致、

    Brennan