This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:采用 8 引脚封装的 GPIO PA0 无法切换。

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593878/mspm0c1104-gpio-in-8-pin-package-pa0-not-able-to-switch

器件型号: MSPM0C1104

请告诉我们,

在标准 IO 结构中、我们可以不使用上拉电阻驱动引脚 GPIO PA0 吗!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告知我们如何将 PA0 配置为输出以驱动晶体管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seema:
    不能因为 PA0 是开漏引脚。 您将需要一个上拉电阻来使用此引脚驱动任何内容。 完成前面的操作后、您可以将此引脚作为 GPIO 进行控制。

    此致、

    Diego Abad