This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS110 调试探针未检测到目标电源 (TVref)–怀疑硬件问题

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1589662/tmdsemu110-u-xds110-debug-probe-not-detecting-target-supply-tvref-hardware-issue-suspected

器件型号: TMDSEMU110-U

您好 TI 支持部门、

我的 XDS110 调试探针 (TMDSEMU110-U) 出现问题。
当我尝试加载程序时、它会显示一个错误、表明未检测到目标电压 (TVref)。

我检查了电路板、3.3V 电源正确。
我也测试使用另一个程序员在同一个板上,它工作正常。
这个 XDS110 探针似乎存在一些硬件问题。

请指导我如何维修或更换此 XDS110。

谢谢您、
Bhairav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhairav,

    您的 XDS110 是否成功上电?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、

    感谢您的答复、

    是、器件已成功导通、我根据指示灯进行了确认、  

    此致、

    Bhairav.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhairav,

    您能否复制/粘贴尝试使用故障 XDS110 加载程序时看到的错误消息? 这将允许我建议正确的故障排除步骤。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    感谢您的及时答复。

    “连接到目标时出错:
    (错误–267 @ 0x0)
    控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标
    指定电压电平的 JTAG 连接和/或连接设置。
    (仿真包 12.8.0.00189)“

    如果您需要任何其他详细信息、请随时告知我。

    期待您对故障排除步骤的建议。

    此致、
    Bhairav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhairav,  

    如果使用 XDS110、 Power Selection 设置为 探测提供的电源、 但硬件本身未正确为目标器件供电、则会发生此错误。 在这种情况下、请验证是否所有电源连接均已正确连接。

    确保在目标配置的 XDS110 设置中选择了“Target supplied Power“。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    感谢您的意见。

    我已经检查了硬件并使用另一个 XDS110 调试器对其进行了测试、所有内容都正常工作。 我还使用验证了您提到的设置、似乎所有设置都已正确配置 目标供电功率 根据需要选择。

    但是、尽管确认了硬件连接和设置、但我仍然面临我在上一封电子邮件中提到的相同问题。

    您能否建议其他故障排除步骤或提供有关解决此问题的进一步指导?

    期待您的帮助。

    此致、
    Bhairav.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhairav,

    感谢您的确认。 请通过 客户支持中心打开工单 以获取替换 XDS110 调试器。

    此致、

    Brennan